Configurar un widget del editor de recetas

Para agregar un widget del editor de recetas, selecciónelo en las bibliotecas de plantillas y edite sus propiedades.
CONSEJO: Puede desarrollar su propia solución de administración de recetas. Para obtener más información, consulte Interfaz de administración de recetas personalizada.
  1. Para configurar un widget del editor de recetas
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    :
    1. Seleccione
      Widgets
      .
    2. Arrastre el
      Editor de recetas
      a la carpeta
      UI
      en
      Vista del proyecto
      .
    3. Seleccione
      Cerrar
      .
  4. En el panel
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en el objeto
    EditorDeRecetas
    .
    La vista previa del widget aparece en el panel central.
  5. En el panel
    Propiedades
    , en la propiedad
    EsquemaDeReceta
    , seleccione un objeto
    Esquema de receta
    .
  6. En el panel
    Vista del proyecto
    , configure automáticamente los objetos gráficos y los vínculos dinámicos utilizados para asignar valores a los ingredientes en tiempo de ejecución. Para ello, haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto
    EditorDeRecetas
    y seleccione
    Ejecutar configuración
    .
Los ingredientes aparecen en el widget.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.