Grupos

Los grupos identifican a un conjunto de usuarios y son útiles para clasificar a los usuarios que tienen características y responsabilidades comunes. Esta clasificación suele servir para crear perfiles de seguridad o para mostrar u ocultar objetos gráficos en una aplicación en tiempo de ejecución.
Defina una jerarquía de usuarios en grupos para clasificar usuarios a diferentes niveles. Por ejemplo, puede crear grupos en una jerarquía de administradores, operadores e invitados. Asocie usuarios de un grupo de nivel superior a grupos de nivel inferior. Por ejemplo:
  • Admin. Un grupo de nivel superior visible para todos los administradores, operadores y usuarios.
  • Operador. Un grupo de nivel medio visible para todos los operadores y usuarios.
  • Usuarios. Un grupo de nivel inferior visible para todos los usuarios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.