Asignar un grupo a un usuario
Asigne grupos y cree una jerarquía de derechos y privilegios.
- En la barra de herramientas principal, realice una de las siguientes acciones:
- SeleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- Seleccione la flecha desplegable trasAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- En el editor, realice una de las siguientes acciones:
- EnGrupos,arrastre un grupo hacia un usuario o mantenga pulsada la teclaMayúsoCtrlpara seleccionar y arrastrar grupos consecutivos o varios grupos hacia un usuario.
- Seleccione la casilla de verificación de uno o varios grupos, elijaAsignargrupos a usuarios, marque la casilla de verificación de un usuario y, a continuación, seleccioneAplicar.
aparece junto a un usuario que ya está asignado a un grupo. - SeleccioneSalir.
- SeleccioneGuardarEn el editor, puede arrastrar un usuario a un grupo.
Entregue su opinión