Botón desplegable

Botón que abre y cierra un panel cuando está seleccionado.

Caso de uso

Abra un panel que contenga opciones o información adicionales al seleccionar el botón desplegable.
CONSEJO: Si no hay suficiente espacio en ancho o altura con respecto a la dirección de apertura del conjunto, el panel se abre en dirección opuesta.

Ejemplo

Botón desplegable: contraído
Botón desplegable: expandido
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.