Configurar manualmente un esquema de receta
Puede configurar un esquema de recetas al agregar un objeto de esquema de recetas y establecer sus propiedades.
CONSEJO:
Para agregar una receta, también puede usar la interfaz dedicada. Ver Configurar un esquema de recetas
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enRecetasy seleccione .
- Para agregar ingredientes, arrastre un nodo de laVista del proyectoen la propiedadNodo de destinoenPropiedades.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en el objetoEsquemaDeReceta.
- En el editor:
- Para mostrar las variables anidadas en otras variables, en la barra de herramientas del editor, seleccioneVer configuracióny elijaMostrar variables anidadas.
- Seleccione los ingredientes yAplicar.CONSEJO: Puede encontrar rápidamente las variables que desee seleccionar utilizando el campoBuscar.
- Para configurar una tabla en la base de datos para almacenar automáticamente las recetas, enPropiedades:
- EnNombre de la tabla, introduzca el nombre de la tabla.Si está en blanco, elnombre de la tablase establece de forma predeterminada como el valorBrowseNamedel objetoEsquemaDeReceta.
- EnAlmacén, seleccione una base de datos.Para obtener más información, consulte Base de datos.En la base de datos se configura automáticamente una tabla con una columna para cada ingrediente.
Entregue su opinión