Configurar un esquema de recetas
Puede configurar un esquema de recetas si utiliza una interfaz dedicada integrada en
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
También puede agregar una receta manualmente. Consulte Configurar manualmente un esquema de receta.
- En la barra de herramientas, seleccioneAbrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar una receta.
- Seleccione una receta existente o cree una nueva:
- Para crear una receta:
- SeleccioneNueva receta.
- EditeNombre.
- Complete el campoNodo de destino.
- SeleccioneSiguiente.
- Para editar una receta existente:
- Seleccione una receta existente.
- Edite las propiedades de la receta.
- Para duplicar una receta existente:CONSEJO: Duplicar una receta existente le permite crear rápidamente una nueva receta a partir de la receta existente.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en una receta disponible y seleccioneDuplicar.
- Si es necesario, edite las propiedades de la receta.
- SeleccioneSiguiente.
- Seleccione una base de datos existente o configure una nueva base de datos:
- Para utilizar una base de datos existente:
- Seleccione una base de datos existente.
- Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
- SeleccioneSiguiente.
- Para crear una base de datos:
- SeleccioneNueva base de datos.
- Si es necesario, edite los camposNombreyTipo.
- SeleccioneSiguiente.
- Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
- SeleccioneSiguiente.
- Para duplicar una base de datos disponible:CONSEJO: La duplicación de una base de datos existente le permite crear rápidamente una base de datos a partir de la base de datos existente.
- Haga clic con el botón derecho en una base de datos disponible y seleccioneDuplicar.
- Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
- SeleccioneSiguiente.
- Seleccione los parámetros de receta que usará.CONSEJO: Puede mostrar u ocultar variables (parámetros) anidadas en otras variables con el conmutadorVariables anidadas. Puede encontrar rápidamente los parámetros que desee seleccionar utilizando el campoBuscar.
- SeleccioneSiguiente.
- Revise la configuración.
- SeleccioneSalir.
Entregue su opinión