Agregar control de versiones a un proyecto existente
Agregue el control de versiones a un proyecto existente que no tenga ningún control de versión activo o a un repositorio remoto que utilice un proveedor de control de versiones compatible. Los proyectos sin control de versiones no muestran iconos para confirmar, insertar o extraer los cambios ni para generar versiones del historial. Puede generar versiones de proyectos de forma externa con herramientas proporcionadas por un proveedor de control de versiones.
Requisitos previos
- Cree un repositorio remoto con el mismo nombre que el proyecto.OBSERVACIÓN: Si el proyecto tiene un repositorio local creado con el proyecto pero no hay asociado un repositorio remoto, extraiga o inserte los cambios para agregar el control de versiones. Consulte Extraer los cambios que otros usuarios realicen desde el repositorio remoto o Insertar los cambios que realice en el repositorio remoto.
- Para agregar el control de versiones a un proyecto existente
- Con el proyecto abierto, en la barra de herramientas principal, seleccione la flecha del menú desplegable detrás deGuardarGuardar como.
- EnGuardar proyecto como, escriba:
- Nombre. El nombre del proyecto. Use el mismo nombre que el repositorio remoto.
- Ubicación. La carpeta que contiene el proyecto.
- Usar control de versiones. Seleccione esta opción para agregar el control de versión al proyecto.CONSEJO:Si el proyecto ya tiene el control de versiones y ya se ha seleccionadoUsar control de versiones,FactoryTalk Optixcrea un nuevo repositorio local para el proyecto sin ningún historial de confirmación anterior.
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión