Configurar una transferencia periódica de archivos a través de FTP
Combine
FTPClientLogic
y PeriodicActionLogix
para automatizar la carga y la descarga de archivos y carpetas de una manera periódica y no interactiva. Puede utilizar esta configuración del servidor FTP para automatizar las transferencias de archivos y carpetas entre dispositivos.- Cree la carpetaC:/FtpServery dentro de esa carpeta cree el archivomyDocument.txt.
- EstablezcaC:/FtpServercomo carpeta inicial en el servidor FTP.
- Inicie el servidor FTP.
- Para usar el servidor FTP que existe enBibliotecas de plantillas, consulte Configuración del servidor FTP y configure los parámetros de conexión con el servidor FTP en el scriptFTPClientLogic.Los archivos y carpetas que se van a transferir ya están configurados a través deFileTransferDownloadyFileTransferUpload.Las páginas del proyecto incluyen:
- Configuración de cliente FTP. Permite cambiar los parámetros de configuración del cliente FTP. El interruptorOverwriteExistingItemsdefine si debe sobrescribirse un archivo existente.
- Transferir archivos. Muestra cómo conectar y desconectar el cliente FTP mediante los métodosConnectFTPClientyDisconnectFTPClientasí como cómo descargar y cargar mediante los métodosDownloadItemyUploadItem.
- Método de copia de seguridad periódica. Le permite habilitar la descarga periódica de un archivo determinado mediante el scriptPeriodicActionLogic. El script se configura conPeriodestablecido en 30 segundos yActionestablecido enDownloadItem. Consulte el ejemplo de descarga.
Entregue su opinión