Editor de recetas
El widget del editor de recetas contiene los objetos gráficos y los NetLogic necesarios para mostrar y administrar las recetas en tiempo de ejecución.
Use el widget del editor de recetas para:
- Mostrar los ingredientes y valores de una receta almacenada durante la edición o la carga del controlador
- Crear, editar o eliminar una receta
- Almacenar una receta en la base de datos
- Cargar una receta deAplicación FactoryTalk Optixen el controlador
- Cargar una receta del controlador enAplicación FactoryTalk Optix
Interfaz
Elemento | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Nombre de receta | Asigne un nombre a una nueva receta o seleccione una receta existente. | |
Botones de control de recetas |
| |
Lista de ingredientes | Ingredientes del esquema de recetas. | |
Editor de valores de ingredientes | Valores editables de los ingredientes de la receta. | |
Valores de ingredientes aplicados | Valores de los ingredientes en el controlador. |
Entregue su opinión