Administrar recetas en tiempo de ejecución
Use el widget del editor de recetas para almacenar una nueva receta, eliminar una receta existente o aplicar una receta en el controlador.
Cuando el usuario crea, edita o carga una receta de la base de datos en tiempo de ejecución, se crea automáticamente un alias del nodo del
Modelo de edición
en el nodo del proyecto raíz. El nodo de alias tiene el mismo nombre que el esquema de la receta al que hace referencia. Hasta que el nodo se guarda, elimina o envía al controlador, contiene una copia temporal de los datos de la receta que se crearon, editaron o cargaron.
IMPORTANTE:
Si se detiene la ejecución de
FTOptixApplication
, el nodo Modelo de edición
y sus datos se eliminarán.Requisitos previos
- Para administrar recetas en tiempo de ejecución
- Para almacenar una nueva receta:
- Edite los valores de los ingredientes.
- En la lista de recetas, introduzca un nombre para la receta.
- SeleccioneGuardar.
- Para eliminar una receta, seleccione una receta y seleccioneEliminar.
- Para aplicar una receta en el controlador:
- Seleccione una receta.Se mostrarán los valores de los ingredientes de la receta.
- SeleccioneAplicar.En la columna derecha, se cargan los valores de los ingredientes en la pantalla del controlador.
- Para cambiar los valores de los ingredientes en el controlador, edite los valores, seleccioneGuardary seleccioneAplicar.Los valores de los ingredientes del controlador se actualizan en la columna derecha.
Entregue su opinión