Alarmas

Alarmas

Una alarma es un evento que indica el estado de un proceso o una máquina en tiempo de ejecución. Las alarmas indican que algo requiere atención o intervención, como una variable que alcanza un valor crítico. Por ejemplo, una variable de temperatura puede cambiar del valor normal establecido y activar la alarma.
Los estados de alarma incluyen:
  • Activa. Alarma que está activa actualmente.
  • Reconocida. Alarma direccionada.
  • Confirmada. Alarma resuelta.
  • Deshabilitada. Alarma inactiva.
Cree alarmas utilizando tipos de alarma, widgets y objetos.
CONSEJO: Cuando un controlador tiene un servidor que no es OPC UA, para monitorizar el sistema, importe las variables del controlador y haga referencia a las variables del controlador en los objetos de alarma. Si la aplicación expone un servidor OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
puede comunicarse automáticamente con servidores OPC UA a través del objeto
Aplicaciones
. La aplicación lee automáticamente los eventos de alarma expuestos por el servidor OPC UA para mostrar información de la alarma y el estado del evento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal