Confirmar y reconocer alarmas

Confirmar y reconocer alarmas

Reconozca y confirme las alarmas activas en tiempo de ejecución. El reconocimiento de una alarma indica que el usuario está al corriente de la misma. La confirmación de una alarma indica que la causa de la alarma está resuelta.
  1. En tiempo de ejecución, en la
    Cuadrícula de alarmas
    , realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione una alarma. Cualquier interacción se aplica solo a la alarma seleccionada en la cuadrícula.
    • No seleccione ninguna alarma. Cualquier interacción se aplica a todas las alarmas de la cuadrícula.
  2. Seleccione:
    • Reconocer
      o
      Reconocer todas
      . Reconozca que está al corriente de la alarma seleccionada o de todas las alarmas.
    • Confirmar
      o
      Confirmar todas
      . Confirme que se ha resuelto el origen de la alarma seleccionada o de todas las alarmas.
Checkmark
aparece en la columna relacionada de la alarma.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.