- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Medidor circular
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
Caso de uso
Establezca y muestre un valor de variables analógicas en un valor mínimo y máximo.
CONSEJO:
Use la propiedad
Zona de advertencia
para mostrar rangos de valores específicos en diferentes colores.Ejemplo
Medidor circular con dos zonas de advertencia definidas

Entregue su opinión