Controles base

Controles base

Utilice los objetos de controles base para implementar elementos de la interfaz de usuario que permiten la interacción con la aplicación.
Objeto
Descripción
Muestra el texto que describe un elemento.
Inserta y muestra el texto en tiempo de ejecución.
Aumenta o reduce un valor numérico usando botones o claves.
Muestra una descripción editable de un elemento.
Muestra un valor booleano en forma de LED encendido o LED apagado.
Genera eventos para ejecutar métodos.
Establece y muestra un valor booleano.
Establece y muestra un valor booleano usando Seleccionar y Borrar.
Selecciona una opción mutuamente exclusiva en un grupo.
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores.
Muestra los datos de fecha y hora en un formato de entrada específico.
Muestra los datos de duración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.