Botón de opción

Botón de opción

Selecciona una opción mutuamente exclusiva en un grupo.

Caso de uso

Proporcione opciones mutuamente exclusivas. Por ejemplo, seleccione un elemento de una lista de componentes mecánicos alternativos o modos de aplicación.
CONSEJO: Para crear un grupo de opciones mutuamente excluyentes, cree varios objetos
Botón de opción
diferentes bajo un objeto de contenedor único.

Ejemplo

animated screen shot showing the ability to select one of three options
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.