- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Etiqueta editable
Muestra una descripción editable de un elemento.
Caso de uso
Habilite a los usuarios autorizados para editar etiquetas directamente en la interfaz
Aplicación FactoryTalk Optix
. De esta forma, los usuarios autorizados pueden mejorar rápidamente la localización de la interfaz.Ejemplo
Etiqueta editable: Modo de visualización

Etiqueta editable: Modo de edición

Entregue su opinión