Interruptor

Interruptor

Establece y muestra un valor booleano.

Caso de uso

Habilite o deshabilite funciones o características en una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Por ejemplo, alterne un gráfico que visualice los datos.

Ejemplo

Interruptor deshabilitado con texto opcional
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
Interruptor habilitado con texto opcional
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.