- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Etiqueta
Muestra el texto que describe un elemento.
Caso de uso
Muestra texto estático o dinámico. Por ejemplo, muestre el valor de una variable en tiempo real o el nombre del usuario que ha iniciado sesión en ese momento.
CONSEJO:
Para mostrar el texto dinámico, cree un enlace dinámico entre la propiedad
Texto
y una variable. Utilice un Formateador de cadenas para personalizar el valor de la variable mostrado.Ejemplo

Entregue su opinión