Configurar un botón para cerrar un cuadro de diálogo

Configurar un botón para cerrar un cuadro de diálogo

Para ocultar un cuadro de diálogo en tiempo de ejecución, otro objeto debe llamar a un método específico.
Requisitos previos
Cree un tipo de cuadro de diálogo. Consulte Crear un tipo de objeto gráfico.
  1. Para configurar un botón a fin de cerrar un cuadro de diálogo
  2. Cree un objeto de botón como elemento secundario del tipo de cuadro de diálogo.
    Para obtener más información, consulte Crear un objeto gráfico a partir de un tipo.
  3. En
    Eventos
    , junto al
    Evento MouseClick
    , seleccione
    Add
    y seleccione el método
    Cerrar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.