- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Cuadro de diálogo
Una ventana modal no permite la interacción con otros componentes de la interfaz hasta que se cierra.
Caso de uso
Cree mensajes de cuadro de diálogo. Por ejemplo, cree mensajes de confirmación después de una acción específica como quitar usuarios.
Ejemplo

Entregue su opinión