Agregar una pluma de polígono

Agregar una pluma de polígono

Agregue una pluma de polígono para visualizar la distancia entre los valores de una variable de matriz.
Requisitos previos
  1. Agregar una pluma de polígono
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione o cree una variable de matriz del tipo de datos.
    Para obtener más información, consulte Variables.
    Por ejemplo, cree una variable del tipo de datos Número[2,3].
  3. En
    Vista del proyecto
    , seleccione o cree un objeto
    GráficoDeXY
    .
  4. En
    Propiedades
    , junto a
    Plumas
    , seleccione
    Add
    y seleccione
    Pluma de línea de polígono
    .
  5. Cree un vínculo dinámico entre
    Matriz de puntos
    y la variable de matriz.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal