- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Configurar un gráfico XY
Configure un gráfico XY para visualizar los datos.
- En laVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón derecho en un contenedor y, a continuación, seleccione .
- (Opcional) EnPropiedades, establezca:
- Zoom. El nivel de zoom del gráfico.
- Centro X. Coordenada X con respecto a la que se centra el gráfico.
- Centro Y. Coordenada Y con respecto a la que se centra el gráfico.
- Clave visible. Muestra u oculta la leyenda de las plumas.
Realice alguna de las siguientes acciones:
Entregue su opinión