Agregar una pluma de línea de escala

Agregar una pluma de línea de escala

Agregue una pluma de línea de escala para visualizar la distancia entre dos valores variables.
Requisitos previos
  1. Para agregar una pluma de línea de escala
  2. Cree dos variables del tipo de datos Número.
    Para obtener más información, consulte Variables.
  3. En
    Propiedades
    , al lado de
    Plumas
    , seleccione
    Add
    y seleccione
    Pluma de línea de escala
    .
  4. Cree vínculos dinámicos entre las propiedades
    X
    e
    Y
    y las variables.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal