Widgets
Los widgets son objetos preconfigurados que le permiten interactuar con el dispositivo y configurarlo en tiempo de ejecución. Por ejemplo, establezca la fecha y hora o cargue la aplicación FactoryTalk Optix en el dispositivo.
Los widgets incluyen:
- Widget de FactoryTalk Remote Access. Conecte el dispositivo al servidorFactoryTalk®Remote Access™y, a continuación, gestione las conexiones remotas al dispositivo y también envíe solicitudes de ayuda.
- Widget de fecha y hora. Especifique la zona horaria, la fecha y la hora, la sincronización de hora y el protocolo de hora de redes locales del dispositivo.
- Widget de configuración del dispositivo. Configure las actualizaciones de la aplicación y del firmware, cambie el nombre del dispositivo y consulte información de productos y los diagnósticos del dispositivo.
- Widget de configuración de red. Habilite el cliente DHCP y especifique la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y la configuración de DNS para la red del dispositivo.
- Widget de Cargar aplicación. Cargue una aplicación FactoryTalk Optix desde una unidad USB en el dispositivo.
Entregue su opinión