Cargar una aplicación
Utilice el widget Cargar aplicación para cargar una aplicación FactoryTalk Optix en el dispositivo desde una unidad USB.
- En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de Cargar aplicación.
- EnIntroduzca la ruta de la aplicación, desplácese hasta la aplicación FactoryTalk Optix para cargar desde la unidad USB o seleccioneExaminarpara buscar la aplicación.
- Si se creó una contraseña cuando se exportó la aplicación, escríbala enContraseña.
- Especifique si se conservan o se sustituyen los archivos de aplicación existentes en el dispositivo remoto:
- SeleccioneEliminar archivos de aplicación con actualizaciónpara reemplazar los archivos de aplicación FactoryTalk Optix como el registro de datos si está descargando una nueva aplicación de FactoryTalk Optix.
- BorreEliminar archivos de aplicación con actualizaciónpara conservar los archivos de aplicación FactoryTalk Optix existentes, como el registro de datos, si está descargando la misma aplicación de FactoryTalk Optix con solo pequeños cambios o adiciones.
#####muestra cualquier mensaje de error o diagnóstico que se produce cuando se carga la aplicación FactoryTalk Optix. - SeleccioneCargar.
aplicación
usb
Entregue su opinión