- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Registrador
Un objeto de registrador registra los datos y los almacena en una base de datos.
Estos tipos de registradores están disponibles:
- Registrador de datos. Valores de muestra de una o varias variables a intervalos de tiempo regulares o a demanda.
- Registrador de eventos. Registra las propiedades de uno o varios tipos de eventos generados por:
- Un nodo específico o sus nodos secundarios
- Cualquier nodo del proyecto
base de datos
Entregue su opinión