- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Mostrar datos del registrador
Muestra los datos del registrador de datos y del registrador de eventos en una tabla.
Requisitos previos
Asegúrese de que el registrador de datos o el registrador de eventos estén configurados. Ver:
- Para mostrar datos del registrador
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enUIy seleccione .
- Seleccione el objetoCuadrícula de datospara abrirlo en el editor.
- EnVista del proyecto, arrastre un objetoRegistrador de datosoRegistrador de eventosal objetoCuadrícula de datosdel editor.El objetoCuadrícula de datosmuestra los datos almacenados por el registrador en la base de datos.
- Para mostrar los datos actualizados en tiempo real durante el tiempo de ejecución, configure el métodoActualizaro la propiedadHora de actualización automáticadel objetoCuadrícula de datos.CONSEJO: Normalmente, el método se asocia con un evento del objetoBotón.
datos
Entregue su opinión