Agregar un cliente OPC UA

Agregar un cliente OPC UA

Configure un cliente OPC UA para importar nodos en tiempo de diseño desde un servidor OPC UA.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  2. Seleccione
    Configurar comunicaciones a dispositivos
    .
  3. Seleccione
    Nuevo cliente OPC UA
    .
  4. (Opcional) Edite el nombre del cliente OPC UA.
  5. Seleccione
    Siguiente
    .
  6. En
    Propiedades
    , configure los ajustes básicos del cliente OPC UA y seleccione
    Siguiente
    .
    • URL de punto de conexión del servidor
      . Protocolo de comunicaciones y dirección de red del punto de conexión en el servidor OPC UA.
    • Modo de seguridad de mensaje mínimo
      :
      • Ninguno
        . Los mensajes pueden estar sin firmar y sin cifrar.
      • Firma
        . Los mensajes deben estar firmados o firmados y cifrados.
      • Firma y cifrado
        . Los mensajes deben estar firmados y cifrados.
    • Política de seguridad mínima
      :
      • Ninguna
        . El cliente OPC UA no requiere ninguna política de seguridad específica.
      • Basic256Sha256
        . El cliente OPC UA requiere esta política o una política más segura.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . El cliente OPC UA requiere esta política o una política más segura.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . El cliente OPC UA requiere esta política.
    • Archivo de certificado del cliente
      . Archivo de certificado público
      DER
      del cliente OPC UA (X509v3).
      CONSEJO: El archivo de certificado del cliente debe estar en la carpeta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • Archivo de clave privada del cliente
      . Archivo de clave privada
      PEM
      del cliente OPC UA codificado con ASCII Base64.
      CONSEJO: El archivo de clave privada del cliente debe estar en la carpeta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
  7. Seleccione
    Siguiente
    .
  8. Configure la importación de NodeSet:
    • Para importar NodeSet en el modo en línea, establezca el botón de conmutación en
      En línea
      .
      CONSEJO: El modo en línea se basa en el valor de
      URL de punto de conexión del servidor
      del objeto de cliente OPC UA. Seleccione
      Actualizar
      para actualizar los nodos publicados por el servidor OPC UA.
    • Para importar etiquetas en el modo fuera de línea, establezca el botón de alternar en
      Fuera de línea
      y en
      Ruta de archivo
      , proporcione una ruta al archivo
      XML
      con NodeSet.
  9. Seleccione los nodos que desee importar y, a continuación, seleccione
    Siguiente
    .
  10. (Opcional) Para configurar otro cliente OPC UA, seleccione
    Configurar otro dispositivo
    y repita el procedimiento.
  11. Seleccione
    Salir
    .
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta
OPC-UA
, aparece el objeto cliente OPC UA configurado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal