- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Importar nodos en tiempo de ejecución
La importación de nodos en tiempo de ejecución requiere una configuración inicial.
Requisitos previos
- Para importar nodos en tiempo de ejecución
- En laVista del proyecto, seleccione un cliente OPC UA.
- EnPropiedades, seleccionejunto aConfiguraciones de tiempo de ejecución.ConfiguraciónDeTiempoDeEjecuciónaparece en#Configuraciones de tiempo de ejecución.
- Establezca las propiedades deConfiguraciónDeTiempoDeEjecución:#
- Nodo de destino local. Nodo de diseño donde se importa el nodo de interés y todos sus secundarios.
- Nodo de origen remoto. Ruta al nodo de interés en el modelo de información del servidor de inicio, que se expresa como la secuencia deseparada porBrowseName/. Selecciona todos los nodos secundarios del nodo indicado. No es necesario que indique el nodo raíz del servidor.
- Modo de sincronización de contenido:
- Sin sincronización. Deshabilita la importación de nodos y valores de variables.
- Importar solo. Importe los nodos de interés, pero no conserve la estructura de nodo ni los valores de las variables sincronizadas.
- Importar y sincronizar valores. Importa los nodos de interés y mantiene sincronizados los valores de las variables.
- Sincronización completa. Importa los nodos de interés y mantiene sincronizados su estructura y los valores de la variable.
- Incluir nodo de origen remoto:
- Falso. Solo importa los nodos secundarios.
- Verdadero. Importa tanto el nodo indicado en el nodo de origen remoto como los nodos secundarios.
- Habilitar sincronización de eventos. En el nodo de cliente OPC UA indicado en el nodo de destino local enNodo de destino local, se muestran los eventos generados por el nodo de servidor indicados en el nodo de origen remoto.
- Tipo de evento. Tipo de evento de interés generado por el nodo de servidor indicado en el nodo de origen remoto y mostrado en el nodo de cliente de OPC UA indicado en elNodo de destino local.CONSEJO: Seleccioney, en , seleccione el tipo de evento.Agregar vínculo dinámico
Entregue su opinión