ID de nodo de proyecto

ID de nodo de proyecto

Al guardar un proyecto, los ID de los nodos del proyecto que no están expuestos a través de OPC UA pueden cambiar para optimizar el rendimiento. Si el servidor OPC UA expone nodos, los ID de estos nodos se vuelven fijos. No cambian cuando se guarda el proyecto.
OBSERVACIÓN: Consulte Diccionario de términos para obtener más información sobre la definición de nodeID.

ID de nodo personalizado

Para definir los ID de nodo fijo personalizados, edite el archivo
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
recomienda editar el archivo
Model.yaml
solo para los usuarios más avanzados, ya que puede provocar daños al proyecto. Asegúrese de hacer una copia de seguridad del proyecto antes de realizar cambios en el archivo
Model.yaml
. Consulte Duplicar un proyecto, Copia de seguridad del proyecto y Restaurar un proyecto.
El siguiente ejemplo del archivo
Model.yaml
muestra los ID personalizados definidos para cuatro variables:
Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1
Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2
Id: "s='Custom Variable 2'"
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3
Id: s=CustomVariable3
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4
Id: i=12345
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5
Id: 's="some"."name"'
Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.