Crear una variable analógica
Cree una variable analógica en
Vista del proyecto
. Las variables analógicas incluyen unidades de medida y rangos.- EnVista del proyecto, seleccione la carpeta o el objeto que contendrá la variable.
- En la barra de herramientas deVista del proyecto, seleccioneAgregar nuevoy, a continuación, seleccioneVariable analógica.
- (Opcional) Para cambiar el tipo de datos de la variable, enPropiedades, junto al nombre de la variable, seleccione el tipo de datos existente y, a continuación, seleccione otro tipo de datos.CONSEJO:Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo. Empiece a escribir para seleccionar el elemento que desea buscar.Para definir una matriz, seleccioneMatrize introduzca las dimensiones de la matriz. Introduzca0para crear una matriz no restringida.
- EnPropiedades, seleccionee introduzca un valor para la variable o cree un vínculo dinámico.Si edita un valor de variable de matriz, se mostrará el Editor de matrices. Para obtener más información, consulte Editor de matrices.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) Para establecer la unidad de medida, junto al valor de la variable, seleccione la unidad de medida existente y, a continuación, seleccione otra unidad de medida.CONSEJO: La unidad de medida predeterminada de los valores de las variables analógicas es<Ninguno>, lo que significa que no hay unidad de medida.
- EnEURange, complete:
- Límite bajo. Límite bajo del valor de la variable
- Límite alto. Límite superior del valor de la variable.
- Restringir. Si se establece enVerdadero, se restringen los valores de la variable para los límites inferior y superior.
- (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccioneNombre para mostrare introduzca el nombre que desea mostrar.
- (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccioneDescripcióne introduzca la descripción.
analógica
variable analógica
Entregue su opinión