Informes

Informes

Utilice un objeto
Informes
para diseñar y generar informes PDF. Los informes pueden incluir datos extraídos de
FTOptixApplication
y de bases de datos.
Genere informes desde:
  • Aplicación FactoryTalk Optix
    para incluir datos de procesos y datos estadísticos
  • Una base de datos para incluir los datos registrados por un registrador de eventos
Crear un informe mediante la adición de un Objeto Informes al proyecto.
Aplicar una hoja de estilo a un informe para personalizar el aspecto del informe. Visualizar información en un pie de página de informe para, por ejemplo, identificar el informe, el número de página u otra información pertinente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.