Aplicar una hoja de estilo a un informe
Utilice la propiedad
HojaDeEstilo
para especificar una instancia del estilo seleccionado para aplicar al informe.Las unidades de medida en los informes están especificadas en las opciones de
FactoryTalk Optix Studio
. Consulte Configurar opciones. El idioma seleccionado para un proyecto determina la unidad de medida predeterminada. Por ejemplo, si ha establecido la opción de idioma en en-US
, FactoryTalk Optix Studio
, utiliza pulgadas como la unidad de medida predeterminada de los informes.- EnVista delproyecto, seleccione el objetoInforme#.
- EnPropiedades, enHojaDeEstilo, seleccione la flecha desplegable para seleccionar la hoja de estilos.
hoja de estilo
Entregue su opinión