Leer o escribir variables de campo
Utilice las API de C# para leer o escribir variables simples o conjuntos de variables.
Las clases
IUAVariable
, InformationModel
y IUANode
suministran las API.Puede leer o escribir varias variables cuando:
- Lea o escriba un conjunto completo de variables antes de continuar con otras operaciones. Este enfoque es útil cuando se escriben recetas.
- Limite el número de comunicaciones con el campo para mejorar el rendimiento.
CONSEJO:
Los métodos que leen o escriben variables de campo generan una excepción cuando se produce un error en la ejecución. Puede capturar y administrar las excepciones mediante las instrucciones
try
y catch
.Entregue su opinión