- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)
Escribe el valor pasado en el primer argumento en la variable en la que invoca. El segundo argumento opcional establece el período de tiempo de espera.
void RemoteWrite(UAValuevalue, doubletimeoutMilliseconds);
Argumentos
- value(UAValue)
- Valor que se va a escribir.
- timeoutMilliseconds(doble)
- El período de tiempo de espera, expresado en milisegundos, después del cual la API lanza una excepción.CONSEJO: Si no se especifica, el valor predeterminado del argumento es30000(30 segundos).
Ejemplo
En el siguiente ejemplo, se escribe el valor
42
en la variable Speed
.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Entregue su opinión