No tiene por qué resignarse a la existencia de sistemas diferentes y de datos sin explotar en las máquinas ni a la falta de comunicación entre los activos. Esté donde esté en su viaje hacia la mina conectada, podemos ayudarlo a conectar, gestionar, validar y optimizar su producción.
Vea las posibilidades: la realidad mixta aumenta la productividad y la seguridad de los trabajadores
La fuerza laboral en minería está cambiando. Los trabajadores con experiencia se están jubilando, la demanda de materiales está aumentando y las destrezas que los empleados necesitan ya no son las mismas de antes. La tecnología también está cambiando. Las nuevas tecnologías, ahora que la seguridad de los trabajadores es la prioridad, están expandiendo las posibilidades humanas y ayudando a los mineros a hacer su trabajo de forma más rápida y exacta, siempre con su seguridad en primer plano. Vea este vídeo para conocer cómo combinar la realidad aumentada y la realidad virtual para facilitar la labor de los mineros.
Inténtelo usted mismo: acceda a esta demostración para ver cómo la realidad mixta mejora su productividad
La tecnología de realidad aumentada puede mejorar de forma drástica el proceso de mantenimiento de los equipos ¿Por qué no lo intenta usted mismo? Póngase el casco (es broma) y juegue un poco con nuestra demostración gratuita. Todo lo que necesita es un teléfono inteligente o una tableta.
Piense en un nuevo tipo de mantenimiento de los equipos de la mina con la tecnología de AR y VR
Imagínese recorriendo una réplica digital de su mina en una computadora. Cuando pase delante de los equipos, verá las mismas imágenes y sonidos que se producen en la mina del mundo real, como el destello rojo de una alarma o el ruido constante de un transportador. ¿Suena demasiado futurista, complicado, caro o simplemente poco realista? Pues no lo es. Conozca cómo la tecnología moderna está ayudando a las empresas mineras de todo el mundo a reconsiderar su estrategia en el mantenimiento de los equipos.