Configurar un evento de cambio

Configurar un evento de cambio

Active métodos si cambia el valor de una variable o propiedad de un objeto.
CONSEJO: Si utiliza una etiqueta de controlador en un evento de cambio, la etiqueta se actualiza siempre en tiempo de ejecución, aunque el
Aplicación FactoryTalk Optix
no muestre el valor de la etiqueta.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto o una variable.
  2. En
    Propiedades
    , haga clic con el botón derecho en una variable o una propiedad y seleccione
    Nuevo
    Evento de cambio
    .
    CONSEJO: Si es necesario, seleccione
    Add
    para agregar una variable.
  3. En
    Eventos
    , junto a
    VariableChanged
    , seleccione
    Add
    .
  4. Seleccione un método:
    • Para métodos globales, expanda
      Comandos
      .
    • Para métodos locales, expanda los nodos que exponen métodos (por ejemplo, un nodo
      CuadrículaDeDatos
      expone un método
      Actualizar
      ), o expanda el nodo relacionado con un NetLogic específico.
  5. (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
  6. (Opcional) Para seleccionar más métodos, repita los pasos 3 a 5.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal