Agregar un servidor OPC UA

Agregar un servidor OPC UA

Para configurar un servidor OPC UA, agregue el objeto de servidor OPC UA al proyecto y edite sus propiedades.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    OPC-UA
    y seleccione
    Nuevo
    Servidor OPC UA
    .
  2. En
    Propiedades
    , configure el servidor OPC UA.
    • URL de punto de conexión
      . Protocolo de comunicaciones y dirección de red del punto de conexión en el servidor OPC UA.
    • Número máximo de conexiones
      . Número máximo de clientes de OPC UA que pueden conectarse al servidor de OPC UA.
    • Utilizar la ruta del nodo en NodeIds
      . Publique nodos con ID que muestren la ruta de acceso del nodo en este formato
      ns=
      <namespace>
      ;s=
      Path.To.Node
      . Por ejemplo,
      ns=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1
      .
    • Intervalo de muestreo
      . Intervalo de tiempo entre las lecturas sucesivas de las variables de campo realizadas por el servidor OPC UA.
    • Longitud máxima de la matriz
      . Número máximo de elementos de una matriz.
    • Modo de seguridad de mensaje mínimo
      :
      • Ninguno
        . Los mensajes pueden estar sin firmar y sin cifrar.
      • Firma
        . Los mensajes deben estar firmados o firmados y cifrados.
      • Firma y cifrado
        . Los mensajes deben estar firmados y cifrados.
    • Política de seguridad mínima
      :
      • Ninguna
        . El servidor OPC UA no requiere ninguna política de seguridad específica.
      • Basic256Sha256
        . El servidor OPC UA requiere esta política de seguridad o una política más segura.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . El servidor OPC UA requiere esta política de seguridad o una política más segura.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . El servidor OPC UA requiere esta política de seguridad.
    • Archivo de certificado del servidor
      . El archivo de certificado público
      DER
      del servidor OPC UA (X509v3).
      CONSEJO:
      El archivo de certificado del servidor debe residir en la carpeta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      .
      Si se especifica, también se debe especificar la clave privada. Si no lo especifica el servidor, se genera automáticamente en tiempo de ejecución en la carpeta
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      .
    • Archivo de clave privada del servidor
      . El archivo de clave privada
      PEM
      del servidor OPC UA codificado con ASCII Base64.
      CONSEJO:
      El archivo de clave privada del servidor debe residir en la carpeta
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      .
      Si se especifica, también se debe especificar el certificado. Si no se especifica, se genera automáticamente en tiempo de ejecución en la carpeta
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      .
    • URI del producto
      . URI que identifica el software globalmente.
    • Nombre del producto
      . Nombre del software.
    • Nombre del fabricante
      . Nombre del fabricante de software.
  3. En el
    Propiedades
    , junto a
    Nodos para publicar
    , seleccione
    Add
    .
    En Nodos para publicar, aparece una configuración de nodos en
    Nodos para publicar
    .
    IMPORTANTE: Los nodos de publicación siempre publican nodos secundarios.
  4. En
    Configuración
    #
    :
    • Agregue un nodo. Junto a
      Nodos
      , seleccione
      Add
      y configure el nodo editando sus propiedades. Repita los pasos si es necesario.
    • Junto a
      Usuarios
      , seleccione
      Add
      y configure el usuario. Repita los pasos si es necesario.
      IMPORTANTE: Si expone nodos específicos en lugar de todo el proyecto, especifique al menos un usuario. El usuario puede ser el usuario anónimo predeterminado.
    • Para exponer nodos lógicos de negocios a clientes OPC UA, establezca
      PublishDynamicConfigurationNodes
      en
      Verdadero
      .
      Los nodos de lógica de negocio incluyen vínculos dinámicos o variables vinculadas, convertidores, y controladores de eventos o métodos asociados a eventos.
  5. Si es necesario, repita los pasos del 3 al 4.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal