Configurar el firewall de un servidor OPC UA

Configurar el firewall de un servidor OPC UA

Si una aplicación tiene un servidor OPC UA que se ejecuta en Windows®, abra el puerto especificado en la propiedad
Servidor de URL de endpoint
del servidor OPC UA.
Requisitos previos
  • Para configurar el firewall de un servidor OPC UA
  • Cuando se ejecuta un proyecto con un objeto de servidor OPC UA, si se le solicita, acepte las solicitudes para configurar una regla de firewall.
La regla de firewall se crea
en tiempo de ejecución
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal