Mientras los costos energéticos continúan aumentando en todo el mundo, impulsados por el agotamiento de los combustibles fósiles, la inestabilidad geopolítica y las interrupciones en la cadena de suministro global, los fabricantes se esfuerzan por lograr una mayor eficiencia energética, reducir los costos fijos y minimizar el costo total de las operaciones. El aumento de la consciencia en cuanto al consumo de energía es la base de cualquier programa estratégico de gestión energética.
Puntos de presión para impulsar un nuevo enfoque energético
Demanda de energía
Digitalización y electrificación
Eficiencia energética
Costos energéticos
Cambio climático, compromisos para alcanzar el cero neto
Reglamentos
Mientras los costos energéticos continúan aumentando en todo el mundo, para las organizaciones representa una gran ayuda comprender dónde, cuándo y cómo utilizan la energía, para establecer así el alcance necesario de sus esfuerzos de ahorros energéticos y definir métricas clave.
FactoryTalk Energy Manager
Comprenda y optimice el consumo de energía mediante analítica contextualizada. Monitoree, analice y optimice el rendimiento energético.
Presentamos FactoryTalk® Energy Manager™, una aplicación para el monitoreo de energía basada en una plataforma de convergencia de IT/OT que proporciona información sobre la energía y la producción con base en un modelo de planta energética que responde al proceso subyacente tanto a nivel de planta como a nivel de área de procesos, de línea y de máquina. Los fabricantes podrán así comprender dónde, cuándo y cómo se emplea la energía en sus instalaciones para establecer el alcance necesario de sus esfuerzos de ahorros energéticos y definir métricas clave.
Totalice y contextualice los datos energéticos
Monitoree, analice y compare el rendimiento energético
Tableros preconstruidos para monitoreo del rendimiento energético en tiempo real
Gestión de informes y notificaciones
Tome decisiones fundamentadas con base en el consumo de energía
Desarrollada sobre una plataforma DataOps industrial
FactoryTalk Energy Manager se ha desarrollado sobre FactoryTalk® DataMosaix™. FactoryTalk DataMosaix desarrollada para ofrecer un acceso a múltiples ubicaciones a nivel de toda la empresa, permite un acceso controlado a datos relevantes y contextualizados. Se trata de una solución DataOps industrial que proporciona herramientas flexibles y escalables para acelerar la usabilidad de los datos por parte de especialistas y analistas.
Ventajas de la aplicación
Optimice la producción
Un tablero transparente destaca las áreas de mejora y optimización
Reduzca el consumo
La información por utilidad se organiza por tendencias para ayudar a los usuarios a identificar oportunidades para reducir el consumo de energía
Alcance sus metas
La plataforma de IT/OT estándar permite un retorno de la inversión más rápido y acelera la transformación digital
La gestión energética puede ofrecer a su empresa un ahorro hasta ahora desaprovechado
Impulse la visibilidad en todos los niveles
Informes de sitio, área, línea y máquina
Ejemplos de informes
- Consumo total de energía, tendencias de consumo
- Detalle del uso diario de la planta, totales y promedios por área y tipo de energía
- Comparación semanal, con área y hora seleccionables
Ejemplos de tableros
- Tendencias para agua, aire, gas, vapor y electricidad (WAGES)
- Datos de consumo, intensidad y producción
- Tendencias basadas en el modelo de planta (sitio, área, línea, máquina)
- Intervalo de tiempo personalizado
Colaboración y asistencia
Servicios para ayudarle a alcanzar sus metas de sostenibilidad
Generación de perfiles y análisis
- Análisis de oportunidades de gestión energética, justificación comercial
- Infraestructura de gestión energética y revisión de datos
Planificación
- Requisitos de gestión energética y diseño de soluciones
- Plan y presupuesto para la transición hacia la optimización energética
- Estructuración del programa de gestión energética y gestión del programa
Implementación
- Prueba de valores piloto
- Implementaciones multisitio a escala
- Adopción por parte de los usuarios y gestión de cambios
- Servicios gestionados y tercerización
La importancia de las aplicaciones de monitoreo de energía
Nuestra estrategia se basa en los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG) y permanece siempre centrada en lograr tres objetivos para los fabricantes: clientes sostenibles, empresas sostenibles y comunidades sostenibles. Los sistemas de gestión energética son integrales para la transición de nuestro país hacia una electrificación y descarbonización masivas. La solución industrial FactoryTalk Energy Manager ayudará a los clientes a conectar datos (de energía, agua y producción) provenientes de diferentes fuentes y les proporcionará las funcionalidades necesarias para monitorear y analizar el consumo, la demanda, la intensidad, los costos y las emisiones. El sistema ayudará a comparar activos, obtener información útil sobre ahorros y carga base, así como proporcionar predicciones sobre importantes indicadores clave de rendimiento. Además, los clientes podrán contextualizar los datos energéticos con los datos de producción, ejecutar evaluaciones de energía inteligentes y ejecutar correlaciones de datos o activos para identificar ineficiencias o anomalías.
Obtenga más información sobre nuestras prioridades en cuanto a sostenibilidad