Todas esas máquinas que se extienden a lo largo de su planta y empresa le están diciendo algo. Con el software de FactoryTalk® View, puede obtener una historia coherente y clara desde la HMI de nivel de máquina independiente hasta las soluciones de visualización distribuida que abarcan toda su empresa. Un único paquete de software cubre los desafíos de la HMI en aplicaciones de proceso, por lotes y discretas. Una visualización clara y un lenguaje de programación común, incluida una enorme biblioteca de plantillas, aseguran que obtendrá las mejores perspectivas posibles sobre el rendimiento de sus máquinas. Gestione la producción proporcionando las mismas imágenes de las máquinas a usuarios de diferentes niveles dentro de la empresa... Un asunto en el que se debe profundizar.
Soluciones de HMI diseñadas con el éxito en mente
Todo comienza con un humano
Con una industria en constante evolución, cambios en los procesos, expansión de operaciones y demás, determinar cómo crecer en ella puede ser todo un desafío. Construidas para los desafíos de hoy y las oportunidades del mañana, las soluciones de HMI están diseñadas con el usuario y el éxito en mente. La palabra esencial en HMI es humano, el operario, y con él empieza todo dentro de Rockwell Automation.

Hacia una mejor toma de decisiones
Nuevo software de HMI: conectando a las personas con la información
Cuando los operadores, técnicos e ingenieros tienen la información de producción al alcance de la mano, solo pueden ocurrir cosas buenas. De esta manera, pueden cumplir con los objetivos de producción, reducir los residuos y el uso de energía, mejorar los procesos, resolver problemas con rapidez y mucho más. Este e-book explora cómo el nuevo software de HMI hace posible todo esto.
Cómo una nueva HMI cambia el orden establecido
Conecte a su plantilla con la información necesaria para tomar mejores decisiones
Las actuales operaciones industriales se basan en la información con la intención de lograr los objetivos de producción, reducir los residuos y el uso de energía, mejorar los procesos y mucho más. Sin embargo, la información sólo es eficaz si la plantilla puede acceder y comprenderla con facilidad. El nuevo software de HMI ofrece a la plantilla la información que necesitan, en el momento, lugar y formato que la necesitan. Por eso, el software de HMI es la piedra angular de cualquier operación basada en la información.
El nivel de supervisión de HMI ofrece una visión completa
Deje de correr con las pesadas botas de seguridad. FactoryTalk View Site Edition le permite cubrir una gran cantidad de terreno sin tener que ir de una máquina a otra. Gracias a una visión clara de todas las líneas y procesos de producción, FactoryTalk View SE le permite supervisar y controlar aplicaciones de servidor distribuido/multiusuario. Proporciona una imagen completa y precisa de las operaciones, atendiendo a las necesidades de diversas partes interesadas, entre ellas, ingeniería, mantenimiento, operaciones y tecnología de la información (TI) de producción.
FactoryTalk View SE proporciona una funcionalidad sólida y confiable en un solo paquete de software que puede ser usado en una amplia gama de aplicaciones, desde un sistema autónomo de HMI hasta una solución de visualización distribuida. Tal como los clientes han podido experimentar en los últimos años, FactoryTalk View SE permite aprovechar las ventajas de la tecnología móvil, la virtualización y otras nuevas tecnologías, a fin de responder a los retos de HMI en aplicaciones de proceso, por lotes y discretas, así como proporcionar esa visibilidad crucial en el momento y lugar necesarios.
La interfaz de operador a nivel máquina lo hace posible
Mejor que un par de ojos extra, la interfaz hombre-máquina (HMI) perfecta a nivel de máquina muestra imágenes realistas para ayudar en la continua y rápida evaluación del rendimiento. El software FactoryTalk View Machine Edition (ME) es una aplicación versátil de HMI que proporciona una solución eficiente y potente para dispositivos de interfaz operador-máquina. Como parte integrante de la solución de visualización de Rockwell Automation, FactoryTalk View Machine Edition proporciona mejores gráficos, gestión de usuarios en tiempo de ejecución, cambio de idioma y tiempo de puesta en marcha más rápido a través de un entorno de desarrollo común.
Pon la planta de fabricación en tu bolsillo
En la carretera, en casa o en la oficina, FactoryTalk ViewPoint proporciona una interfaz segura con las aplicaciones de gráficos, tendencias y alarmas de FactoryTalk View mediante un navegador web. FactoryTalk ViewPoint extiende el acceso a las aplicaciones FactoryTalk View Site Edition (SE) y Machine Edition (ME) directamente a sus dispositivos móviles para una mejor toma de decisiones en tiempo real.
Como complemento de FactoryTalk View SE y PanelView™ Plus, FactoryTalk ViewPoint ofrece una experiencia sofisticada e interactiva que incluye tendencias de datos históricos y en tiempo real. La simplicidad de un navegador habitual y los nuevos grados de acceso a la información esencial de FactoryTalk View en un solo navegador web. No es necesario instalar ni mantener ningún software de cliente, lo que reduce el costo total de propiedad.
Una sencilla experiencia de compra de software
Evite confusiones y gastos innecesarios de tiempo y dinero con las suscripciones de software
La demanda de software basado en suscripciones en los mercados, tanto comerciales como industriales, ha aumentado y no se espera que el ritmo de este cambio disminuya. Asumimos el cambio y estamos aquí para ayudarlo a entrar en esta nueva forma de hacer negocios.
¿Está listo para ordenar su software?
Recomendado para usted