Depurar el código editado
El proceso de depuración del código editado es diferente para el NetLogic en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución.
Requisitos previos
- Para depurar el código editado
- Si desea depurar un NetLogic de tiempo de ejecución o si se crean nuevos tipos personalizados en el proyecto, enFactoryTalk Optix Studio, seleccioneEn ejecuciónSe compilaFTOptixApplicationy se ejecuta.
- Seleccione su plataforma de desarrollo para depurar.
- Si utiliza Visual Studio, en el menúDebug, seleccioneReattach to Process.IMPORTANTE: Si ha cerrado Visual Studio desde la última sesión de depuración, seleccioneAttach to Processy restablezca el vínculo. Consulte Configurar el depurador.
- Si utiliza Visual Studio Code:
- Para abrir el panelRun and Debug, pulse .
- En el menú desplegable de la parte superior del panel, seleccione:
- Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
- Depura un NetLogic de tiempo de ejecución.
- Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
- Depura un NetLogic de tiempo de diseño.
IMPORTANTE: Si Visual Studio Code omite los puntos de interrupción, reinicie Visual Studio Code y repita este procedimiento. - En Visual Studio o Visual Studio Code, en el modo de depuración, abra el NetLogic que desea comprobar.
- Realice cualquiera de las siguientes acciones:
- Si NetLogic está en tiempo de ejecución, seleccioneStart Debuggingo pulse.F5
- Si NetLogic está en tiempo de diseño, enFactoryTalk Optix Studio, haga clic con el botón derecho en un NetLogic y seleccione un método para la ejecución.
- Depure el código.Para obtener más información acerca de la depuración en Visual Studio, consulte Primer vistazo al depurador de Visual Studio (Windows) | Documentación de Microsoft.Para obtener más información sobre cómo depurar en Visual Studio Code, consulte Depuración en Visual Studio Code.
Entregue su opinión