Editar el código después de depurar

La inicialización del proceso de depuración es diferente para los NetLogic en tiempo de diseño y de tiempo de ejecución.
Requisitos previos
  1. Para editar el código después de depurar
  2. Seleccione una opción:
    • Si va a depurar un NetLogic en tiempo de ejecución, en la barra de herramientas de
      FactoryTalk Optix Studio
      , seleccione
      Detener
      .
    • Si está depurando un NetLogic en tiempo de diseño, en Visual Studio o Visual Studio Code, seleccione
      Shift
      F5
      para detener la depuración.
  3. Edite el código y guarde los archivos
    CS
    editados.
    FactoryTalk Optix Studio
    vuelve a compilar automáticamente la solución .NET.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.