Instalación y actualizaciones

Puede instalar
FactoryTalk Optix Studio
o acceder desde un explorador web compatible a través de
FactoryTalk Hub
.

Tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix

El software en tiempo de ejecución compatible con el servicio se implementa en los sistemas cliente de
Aplicación FactoryTalk Optix
. El software necesario para sistemas cliente varía en función del sistema operativo. En los sistemas cliente de
Rockwell Automation, Inc.
, todo el software necesario está preinstalado.

Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix

Si es necesario,
FactoryTalk Optix Studio
actualiza automáticamente el
Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
cuando se implementa una
Aplicación FactoryTalk Optix
en el sistema cliente. Una vez completada la actualización, la implementación de la aplicación continúa de la forma prevista.
IMPORTANTE: En los sistemas cliente de
Microsoft®
Windows®
, debe actualizar el
Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
manualmente actualizando la instalación de las herramientas de
FactoryTalk Optix Runtime
. Consulte Instalación de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.