Configurar el motor de visualización de FactoryTalk Optix

Configure un sistema de cliente de Ubuntu para mostrar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
con el motor de visualización de
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO: Puede mostrar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en un explorador web en lugar de utilizar el motor de visualización de
FactoryTalk Optix Studio
. La visualización de aplicaciones en un explorador web no requiere una configuración adicional del motor de visualización en sistemas cliente. Para obtener más información, consulte Motores de presentación.
  1. Compruebe que el Administrador de ventanas X11 esté instalado.
    CONSEJO: Las instalaciones de Ubuntu Desktop incluyen el Administrador de ventanas X11 de forma predeterminada.
  2. Deshabilite Wayland Manager cancelando el comentario
    #WaylandEnable=false
    en
    /etc/gdm3/custom.conf
    .
  3. En el terminal, introduzca
    sudo apt install -y libxcb-xinerama0 watch mesa-common-dev libglu1-mesa-dev libglib2.0-0 libltdl-dev libevent-dev libnss3-dev libopus-dev libqt5widgets5 libqt5svg5 libqt5webengine5 libqt5quickshapes5 libqt5xml5 libqt5quicktemplates2-5 qtpdf5-dev
    para instalar las dependencias necesarias.
  4. (Opcional) Introduzca
    sudo apt install -y gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
    para instalar dependencias que rendericen vídeos en tiempo de ejecución.
    CONSEJO: Dependiendo del códec de vídeo utilizado, es posible que tenga que instalar más dependencias.
  5. Reinicie el sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.