Agregar un registrador de datos
Configure un registrador de datos para registrar los valores de variables en una base de datos.
- En la barra de herramientas, seleccioneAbrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar un registrador de datos.
- SeleccioneNuevos registradores de datos.
- (Opcional) EnNombre, introduzca el nombre del registrador de datos.
- EnModo de muestreo, seleccione una de las siguientes opciones:
- Ninguno. Realiza muestreos de variables invocando el método de registro.
- Periódicopara realizar el muestreo en todas las variables supervisadas y en elperíodo de muestreo, establezca el intervalo en horas, con una precisión en milisegundos, entre un muestreo y el siguiente.
- Cambio en el valorpara muestrear todas las variables supervisadas con valores que cambiaron del muestreo anterior y, enTiempo de sondeo, establezca el intervalo en horas, con precisión de milisegundos, entre un muestreo y el siguiente.
- SeleccioneSiguiente.Aparece el mensajeEl registrador de datos.namese ha creado correctamente
- SeleccioneSiguiente.
- Si no hay ninguna base de datos para el registrador, cree una base de datos:CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una base de datos existente y seleccionarDuplicar. La duplicación de una base de datos es útil si desea crear una base de datos a partir de una base de datos existente.
- SeleccioneNueva base de datosy rellene:
- Nombre. Nombre de la base de datos.
- Tipo. Puede serConexión incorporadauODBC.
- SeleccioneSiguiente.
- Establezca las propiedades de la base de datos.
- SeleccioneSiguiente.
- Seleccione la base de datos para almacenar los datos del registrador y elijaSiguiente.
- Seleccione las variables que desee registrar y seleccioneSiguiente.CONSEJO: Para encontrar variables rápidamente, utilice el campo de búsqueda.
- SeleccioneSalir.
- (opcional) Establecer un intervalo de banda muerta.
- (opcional) Almacenar códigos de operación de lectura.
Entregue su opinión