Fecha y hora de lectura de variables de almacenamiento

Almacene la fecha y la hora de lectura de las variables en una columna de tabla dedicada de la base de datos.
  1. Para almacenar la fecha y la hora de lectura de variables
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto de registrador de datos.
  3. En
    Propiedades
    , establezca
    Sello de hora de registro de cada variable
    en
    Verdadero
    .
  4. (Opcional) Para registrar la hora local además de la fecha y hora UTC+0, ajuste la
    Registrar hora local
    en
    Verdadero
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.