Cambiar la apariencia de un objeto de dibujo
Cambie las propiedades de un objeto de dibujo para cambiar la apariencia del objeto.
CONSEJO:
Para especificar los valores de las propiedades, puede hacer doble clic en un valor existente para escribir el valor numérico de la propiedad, o bien seleccionar para desplazarse hasta la etiqueta del controlador y seleccionarla. El valor de la etiqueta es el valor de la propiedad. Para cambiar una propiedad de color, en
Agregar vínculo dinámico
Propiedades
, puede seleccionar el bloque de color para abrir Seleccionar color
y arrastrar para seleccionar el color nuevo.- EnVista del proyectoo en el editor, seleccione el objeto de dibujo.
- EnPropiedades, expanda la categoríaAspectoy cambie las propiedades. El objeto de dibujo seleccionado determina las propiedades que se muestran:
- Color del borde. Especifica el color del borde del objeto.
- Grosor de borde. Especifique el grosor del borde del objeto en píxeles.
- Color de relleno. Seleccione el color de relleno del objeto.
- Opacidad. Seleccione la opacidad del objeto de dibujo. Especifique 0 para que el objeto sea transparente.
- Rotación. Especifique la rotación del objeto alrededor de su punto central. Los valores positivos indican rotación hacia la derecha en grados.
- Grosor. El grosor de la línea de la pluma que dibuja el objeto.
- Visible. Especifique si el objeto de dibujo está visible en tiempo de ejecución. SeleccioneVerdaderopara que el objeto sea visible oFalsopara que el objeto no se muestre en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión