Herramientas de dibujo

Utilice herramientas de dibujo para crear objetos personalizados que aparecerán en tiempo de ejecución.
Utilice las herramientas de dibujo para dibujar objetos de formato libre y unidimensionales incluidos:
  • Rectángulos y cuadrados
  • Óvalos y círculos
  • Líneas
  • Polilíneas y polígonos
De forma predeterminada, cada objeto de dibujo tiene un
Evento MouseDown
y un
Evento MouseUp
a los que puede agregar métodos.
Para evitar que un dibujo se ajuste a la cuadrícula a medida que dibuja, en
Configuración de cuadrícula
, desactive
Ajustar a cuadrícula
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.