Agrupar objetos de dibujo

Agrupe los objetos de dibujo para moverlos juntos.
  • Agrupe los objetos de dibujo de una de las siguientes formas:
    • En el editor, dibuje un objeto, como un rectángulo o un círculo y, después, dibuje otro objeto dentro del primer objeto.
    • En
      Vista del proyecto
      , arrastre un objeto debajo de otro. El objeto que arrastra aparece dentro del objeto bajo el cual lo arrastra.
      CONSEJO: Puede mover un objeto de dibujo fuera de otro objeto, pero los objetos se moverán juntos. Si cambia el tamaño de un objeto de dibujo en un grupo, no se modificará el tamaño de ningún otro objeto de dibujo del grupo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.